Koninklijke Ten Cate "uit de brand geholpen"

08/02/2013

De geschiedenis van textielbedrijf Ten Cate gaat terug tot in de 17e eeuw . Het kreeg als eerste Nederlands bedrijf de eretitel koninklijk toegekend , als erkenning voor de in die tijd zeer innovatieve stoomweverij en blekerij. inmiddels heeft Ten Cate afscheid genomen van consumententextiel, waar het in de negentiende en twintigste eeuw bekend is geworden. Vandaag de dag is Koninklijke Ten Cate een Nederlandse multinational en is internationaal marktleider in onder meer kunstgrasvezels, beschermingsmaterialen en composieten voor lucht - en ruimtevaart.

ALTEBRA2

In de vestiging TenCate Advanced Weaving in Nijverdal, waar onder meer kunststofweefsels worden gemaakt, stond tot voor kort, een diesel- en elektrisch aangedreven sprinkler installatie. Vanwege uitbreiding van het sprinkler systeem was de capaciteit van de bestaande installatie niet meer toereikend.

De ene sprinklerinstallatie is de andere niet
Een sprinklerinstallatie is meer dan een samenstelling van leidingen en componenten. De bijbehorende werktuigbouwkundige, bouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden vormen een belangrijk aandeel. Zo moeten sprinklerinstallaties perfect afgestemd zijn op “de doelgroep”. Naast de diameter en bijvoorbeeld de responsetijd van de sprinklerkop, activeren de sprinklers in sommige gevallen bij 68° en anderen bij bijvoorbeeld 141° Celsius. Zo heeft een sprinklerinstallatie voor een magazijn, afhankelijk van wat er wordt opgeslagen en opslaghoogte, weer hele andere specifieke eisen dan een sprinklerinstallatie voor bijvoorbeeld een hotel. Het bedrijf ALTEBRA (Alles Tegen Brand) kreeg de opdracht om de vervanging van de sprinklerinstallatie voor TenCate uit te voeren en in overleg met TenCate werd gekozen voor Grundfos. Dit kwam door de goede naam van Grundfos, maar ook door de betrouwbaarheid en prijs/kwaliteitverhouding van de installatie. Bedrijfsleider August Habers die nauw betrokken was bij dit project, kende Grundfos ook al van de degelijke verwarmingspompen en dat maakte de keuze alleen maar makkelijker.


ALTEBRA onderscheid zich als bedrijf dat zeer snel schakelt en bij voorkeur al in het stadium van planontwikkeling meedenkt. Het grote voordeel voor de opdrachtgever is dat daardoor aanzienlijke (bouw)kosten en latere aanpassingen voorkomen kunnen worden. Een extra obstakel voor dit project was de relatief korte uitvoeringstijd en dat ook nog eens tijdens de vakantieperiode. Zowel de demontage als in bedrijfstelling werden snel en vlekkeloos uitgevoerd en alles werkt naar volle tevredenheid van klant en verzekeraar FM Global.

Bundeling van krachten
Vijf jaar geleden heeft Grundfos het bekende Amerikaanse bedrijf Peerless Pumps overgenomen. Dit bedrijf heeft reeds meer dan 100 jaar ervaring in pompsystemen ten behoeve van de brandveiligheid. Door deze bundeling is een krachtige samenwerking gevormd die volledige expertise biedt in brandbestrijdingssystemen. Alle brandpompsets voldoen aan de hoogste kwaliteitsniveaus voor de veiligheid en continuïteit. In het geval van TenCate is een dieselgedreven pompset met opgebouwde schakelkast en dieseltank als één geheel geleverd. ALTEBRA heeft vervolgens de pompset op de gestorte sokkel geplaatst en aangesloten op de sprinklerinstallatie in de bestaande pompkamer. Dat ze hun business goed begrijpen blijkt uit het feit dat ze onlangs
ook het kantoor van FM Global van een sprinklerinstallatie hebben voorzien. Dit bedrijf beschikt over het grootste brandlaboratorium ter wereld en ontwikkelt de zogenaamde FM (Factory Mutual) Approval. Voordat een product of een systeem het FM-certificaat krijgt, moet het een hele reeks zware proeven ondergaan. Ze weten dus met wie ze in zee zijn gegaan.

Geleverde pompset
● Een goedgekeurde diesel gedreven pompset met een capaciteit van 2000USglm bij 9,2 bar
● Een HSEF6-14Q splitcase pomp met daaraan gekoppeld een Clarke diesel motor JU6H-UF60
.
Met Grundfos als uw brandpompleverancier, kunt u er zeker van zijn dat uw systeem voldoet aan de hoogste internationale standaards en zijn we tevens gecertificeerd voor ISO 9001 en ISO 14001. Indien u meer informatie wilt over onze brandblusinstallaties kunt u contact opnemen met:
de heer J. Bergmans. Email: jbergmans@grundfos.com.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati