Brandbeveiliging systemen

12/04/2012

grundfos1

In 2007 heeft Grundfos het bekende Amerikaanse bedrijf Peerless Pumps manufactury in Indianapolis overgenomen. Dit bedrijf heeft reeds meer dan 100 jaar ervaring in pompsystemen ten behoeve van de brandveiligheid. Door de bundeling van deze bedrijven kunt u als klant profiteren van de jarenlange ervaring in de brandbestrijdingssystemen. Zo bent u verzekerd van een pompsysteem van hoge kwaliteit.

Kwaliteitscertificering
In 1989 werd Grundfos A/S als eerste pompproducent ter wereld gecertificeerd volgens de kwaliteitsstandaard ISO 9001. In de daaropvolgende jaren werden de andere Grundfos bedrijven gecertificeerd. De productiebedrijven werden geregistreerd volgens ISO 9002, een standaard voor kwaliteitsborging in de productie.

Grundfos brandbeveiligingsproducten zijn toepasbaar in diverse marktsegmenten:
• Sprinklersystemen
• Hydranten
• Brandhaspels
• Droge blusleidingsystemen

Grundfos ontwikkelt en bouwt een reeks van pompen van een standaard pomp systeem tot een volledig klantgespecificeerde pomp systeem met alle mogelijke opties en volledig conform de gevraagde normeringen. Grundfos heeft door zijn wereldwijde leveringen van brandpompsets gekozen voor een modulaire opbouw. Wat garant staat voor standaardisering binnen de productiebedrijven. Hierdoor kan er een snelle levertijd gerealiseerd worden. Grundfos produceert zowel diesel als elektrische angedreven pompsystemen:

• “Splitcase”pompset
• “Verticale turbine” pompset
• “End-suction” pompset

Bovengenoemde pompsystemen kunnen uiteraard ook gecombineerd toegepast en geleverd worden op klantspecificatie.

Klantenondersteuning
De Grundfos service stopt niet na de levering van een product. Grundfos staat continu voor u klaar hetzij om uw ontwerp mee uit te werken, hulp bij de installatie, het onderhoud van uw installatie en opleidingen.

Wij zijn er trots op, ons Rapid systeem aan u voor te stellen
Rapid is een computerprogramma waarbij wij uitgebreid op zoek kunnen gaan naar het geschikte product en waarbij u kunt profiteren van een uitzonderlijke assistentie op vlak van de ontwikkelingsfase in een project.

Het programma biedt de volgende voordelen
• Het stelt Grundfos in staat om snel en efficiënt een selectie te maken van een pompsysteem volgens uw wens.
• Stelt Grundfos de mogelijkheid om offertes met alle nodige commerciële en technische informatie weer te geven.

Regionale Fire Competence Center Wahlstedt
Met het regionaal fire competence center in Wahlstedt (Duitsland), bent u verzekerd van uitstekende kwaliteit dicht bij huis.


Voor meer informatie kunt u de fire brochure downloaden

Klik hier voor het downloaden van de case story brandbluspompen in beperkte ruimtes





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati