GRUNDFOS DRUKVERHOGERS JAGEN WATER OP BIJ EVIDES

15/10/2015

Evides Opjager

Evides Waterbedrijf levert 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, veilig, schoon én smakelijk drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en bedrijven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Het drinkwater wordt op duurzame wijze voor 80% bereid uit de rivier de Maas, voor 16% uit grondwater en voor 4% uit duinwater.

In Nieuwdorp staat een nieuw pompstation om ‘Midden Zeeland’ van drinkwater te voorzien. De stroom toeristen die er jaarlijks komen zorgt er voor dat er een flinke watervoorziening nodig is in dit gebied. Bijzonder hier is dat het water 50 km verderop uit Noord Brabant komt. Het grondwater van het eiland is veelal brak oftewel te zout en zodoende wordt gezuiverd drinkwater naar Zeeland gepompt. .

Waterslag voorkomen

Het pompstation in Nieuwdorp heeft 3 rein waterreservoirs,  waarvan er 2 voldoende zijn om te voorzien in 100% capaciteit. Het derde reservoir dient in feite als back-up zodat er ook bij uitval of onderhoud voldoende voorraad is. Een deel van het aangevoerde water wordt tijdelijk opgeslagen en een ander deel wordt direct getransporteerd naar de klanten. .

Het water uit Huijbergen (Noord-Brabant) arriveert met een druk van circa 3,5 bar. Van het water dat  in het bassin uitstroomt moet de druk dus grotendeels worden afgebouwd. Als dat water daarna naar de klanten wordt verpompt, moeten die pompen dat doen met een geringe voordruk. Evides zag hier meer duurzame mogelijkheden voor en berekende dat het tussenplaatsen van een drukverhogingspomp voor een deelstroom energie besparingen gaat opleveren. Voor het water dat via zo’n ‘boosterpomp’ direct het leidingnetwerk in gaat hoeft de drukslechts van 3,5 naar circa 4 bar verhoogd te worden.

Het risico van waterslag in de toevoerleiding uit Huijbergen was hier een uitdagende factor. Bij waterslag krijg je drukstoten in het leidingnetwerk die worden veroorzaakt door plotselinge wijzigingen in stromingssnelheid zoals bijstroomuitval. De continue  toevoer van drinkwater wordt dan plotseling verstoord en door de energie van het stromende water krijg je drukgolven in de leidingen. . Je moet je voorstellen dat 1 kubieke water een massa heeft van 1.000 kilo die dan plotseling van snelheid moet veranderen en in de transportleidingen bevinden zich duizenden kubieke meters stromend water. Als dit in je leidingnetwerk gebeurt heb je een gigantisch probleem. Om de effecten hiervan te beperken is ook een oplossing bedacht

500 kilo gram vliegwiel op maat

Het plaatsen van een vliegwiel tussen de pomp was nodig, zodat een plotselinge stop/start vermeden wordt. Het vliegwiel vangt de eerste effecten op totdat bijvoorbeeld de noodgenerator is aangeslagen.

Om deze customized oplossing te realiseren is Evides in contact gekomen met Grundfos. Grundfos heeft wereldwijd veel ervaring en expertise met specifieke ontwerpen van pompen. Vanuit Evides is de massatraagheid berekend en voorgeschreven. Aan de hand hiervan is Grundfos in samenwerking met een engineerings bureau gaan berekenen wat een geschikte frame maat en lageringen zou zijn. De uitkomst is een vliegwiel van maar liefst 500 kilo met een diameter van 1 meter.

Overwonnen uitdagingen resulteren in energiebesparing.

Er is gekozen om 2 customized Horizontal Splitcasepompen (HS) te plaatsen. De HS biedt de mogelijkheid om het pomphuis in het horizontale vlak langs de aandrijfas te demonteren zonder de motor of het leidingwerk van zijn plaats te halen. De HS-pomp is ideaal voor maatwerk en is leverbaar in een breed scala varianten. Door het hoge rendement en lage life-cycle kosten is de HS ideaal voor drinkwaterbedrijven,  industriële processen en grote koelings- en verwarmingssystemen .

 

De pompen leveren uiteindelijk een energiebesparing gezien een deel van het water dat uit Noord Brabant komt nu direct doorgestuurd kan worden naar het regionale leidingnetwerk in Zeeland. “De investering van de 2 Splitcase pompen is met 7 jaar terugverdiend, wat besparingen zijn op de lange termijn.” zegt Hans van Lammeren.

Het waterbassin is in 2014 in gebruik genomen en heeft de naam Opjager Nieuwdorp.

 

Geplaatste pompen

­2 Grundfos Horizontal Splitcase (HS) pompen.

Deze pompen bezitten een horizontale pompas waarbij de waaier in het midden van de as is geplaatst. De waaier is zowel hydraulisch als dynamisch gebalanceerd. Hierdoor is er nauwelijks sprake van radiale belasting op de lagering. Deze betrouwbare en robuuste constructie zorgt voor een lange levensduur van zowel lagers alsook het mechanical seal.