Olympische spelen

26/07/2012

Olympischespelen_Londen

85% nieuwe sportlocaties Londen voorzien Grundfos pompen. Grundfos is trots om te hebben bijgedragen aan het klaar stomen van Londen voor de Olympische spelen. De hoog rendement oplossingen zijn overal in de stad te vinden – en blijven lang nadat de toeschouwers zijn vertrokken efficiënt draaien.

De atleten zijn inmiddels gearriveerd en gereed om maximaal te presteren. Op adembenemende locaties verspreid over Londen gaan ze alles geven wat ze hebben en Grundfos deed dit ook door op deze locaties pompen te installeren zodat de gebouwen optimaal kunnen presteren.

Waar de beste winnaars worden

Deze zomer zijn alle ogen gericht op het hoofdstadion en Londen heeft hier een spectaculaire locatie. Hier zijn de belangrijkste Olympische atletische evenementen en zowel de openings- als de sluitingsceremonie. Verminderen, hergebruiken, recyclen was de rode draad van alle 2012 projecten en het stadion was hierop geen uitzondering. Het stadion is bijvoorbeeld 75% lichter in termen van gebruikt staal dan welk stadion dan ook. De duurzame gedachten is Grundfos haar tweede natuur dus onze oplossingen sluiten hier precies op aan.

Klaar voor de toekomst

Elke inzending werd onder de loep genomen om ervoor te zorgen dat er aan de hoogste normen werd voldaan, inclusief assortiment van producten en een betrouwbare geschiedenis en goede referenties van het leveren aan andere grote projecten. De kandidaten werden ook beoordeeld op hun totale flexibiliteit en of ze bereid waren om net dat beetje extra te geven. Last but not least, energie-efficiëntie stond hoog op de agenda, en toen de uiteindelijke analyse was afgerond, werd Grundfos aangewezen als de voorkeursleverancier. In het stadion werden in totaal 19 Grundfos pompen geïnstalleerd.

HUIS VAN DROMEN

In het olympische atletendorp komen de ervaren atleten en sterren van de toekomst om uit te rusten zodat zo op hun best te kunnen presteren – en om zich te focussen op de uitdagingen die in het verschiet liggen. Een vervallen deel van London heeft de mogelijkheid gekregen om opnieuw te beginnen – en nergens is dit meer zichtbaar dan in het atletendorp.

Een oplossing voor iedere toepassing

Een project van deze omvang vereiste een pompleverancier met de juiste ervaring en een breed assortiment aan producten voor alle toepassingen. Grundfos werd geselecteerd om de benodigde ervaring en producten te bezorgen, en leverde iedere pomp voor HVAC vereiste, dompelpompen, irrigatiesets, brandblussystemen plus een scala aan aanvullende onderdelen. Grundfos bewerkstelligde de benodigde continuïteit van de levering in alle percelen en toegevoegde waarde bij elke levering. Ook hier was de merknaam Grundfos en haar ongeëvenaarde betrouwbaarheid en efficiëntie de bepalende factoren in de keuze voor leverancier.

Dromen blijven bestaan

Na de spelen zal het dorp blijven bestaan en zal oost Londen van 2800 nieuwe woningen rijker zijn. Grundfos leverde in het Olympische atleten dorp, 6000 ALPHA2 pompen, 36 TPE pompen, 16 Drukverhogingssets en 36 SE1 pompen.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati