ALPHA1

Grundfos Alpha1

Omdat niet voor elke toepassing de uitgebreide functies van de circulatiepomp ALPHA2 van Grundfos nodig zijn, is er vanaf 1 april de aantrekkelijk geprijsde circulatiepomp ALPHA1 verkrijgbaar.

Het ontwerp van de ALPHA1 is gebaseerd op de ALPHA2 waar meer dan 3 miljoen exemplaren van zijn verkocht. De nieuwe versie is net als de ALPHA2 uitgerust met een LED-display waarop het huidige energieverbruik kan worden uitgelezen in watt. Andere voordelen zijn een geïntegreerd geheugen om de instellingen in het geval van een stroomuitval te onthouden, een overbelasting beveiliging en de mogelijkheid om alleen de kop van de pomp te vervangen als de geïntegreerde behuizing in goede staat is of moeilijk toegankelijk.

Bovendien profiteert de installateur bij ALPHA1 van de plug and pump technologie met de praktische ALPHA stekker. Deze is nu ook beschikbaar in een haakse versie. Ook is de ALPHA1 voorbereid op de EuP 2015. Met al deze mogelijkheden is deze pomp ideaal voor standaard toepassingen in de verwarming waar eerder UPS pompen werden toegepast. Er zijn acht versies beschikbaar voor 4 of 6 meter opvoerhoogte in de lengtes 130 en 180 mm. Voor tapwaterinstallaties is er ook een RVS versie beschikbaar.

ALPHA1