Iconische SP onderwaterpomp viert 50 jaar

21/07/2017

Grondwaterpomp

Iconische SP onderwaterpomp viert 50 jaar

Efficiëntie, performance en duurzaamheid verpakt in roestvrij staal. De populaire SP pomp van Grundfos zet nog steeds de standaard voor onderwaterpompen wereldwijd. Dit jaar viert de pomp haar 50ste verjaardag. Hoewel er verbeteringen en nieuwe opties werden toegevoegd, blijft het originele ontwerp intact.

Verborgen onder de grond voorziet de SP pomp honderden miljoenen
mensen wereldwijd elke dag van grondwater. De pomp is sinds een halve eeuw
op de markt en dankzij haar voortdurende technologische ontwikkeling wordt
haar evolutie in het digitale tijdperk verzekerd. Nieuwigheden betreffende
regeltechniek, monitoring en applicaties maken van de SP een klassieke
moderne pomp.

“De SP pomp blijft een top product in ons portfolio, wat
zeker en vast iets zegt over hoe innovatief en origineel het design was.
De combinatie van design en materiaal wordt nog steeds beschouwd als
optimaal, en door onderzoek en ontwikkeling zijn we erin geslaagd om de
positie als productleider op het gebied van energie-efficiëntie en opportuniteiten
voor verbetering te behouden”, verklaart Søren Skjalm-Rasmussen, Directeur
van Grundfos Water Utility Business Development.

In totaal zijn er 4 miljoen SP pompen geproduceerd sinds Poul
Due Jensen de eerste editie in maart 1967 voorstelde. De pomp was ’s werelds
eerste onderwaterpomp volledig uit roestvrijstaal. Het duurde niet lang voor ze
beroemd werd om haar duurzaamheid en efficiëntie. De pomp won zelfs een
prestigieuze design award voor de harmonieuze balans tussen technologie,
functie en vorm.

Onderdeel van toekomstige oplossingen

Naast de voorziening
van drinkwater is de SP pomp eveneens een gewaardeerd product voor irrigatie,
waar nieuwe digitale oplossingen landbouwers de mogelijkheid geven om het
irrigatiesysteem op afstand te bedienen en te monitoren. De constructie uit roestvrijstaal
maakt de SP pomp zeer resistent. De pomp kan dus ook gebruikt worden in de
mijnbouw, waar de ruwe omgeving hoge eisen stelt aan de duurzaamheid van de
pomp. Vandaag ligt de focus niet enkel op energie-efficiëntie maar ook op
waterefficiëntie.

“We moeten erop toezien dat we de grondwatervoorzieningen
die beschikbaar zijn zo verstandig mogelijk gebruiken. Het potentieel van
digitale irrigatiesystemen is groot en omdat de SP pomp een logische
kandidaat is om deel uit te maken van deze oplossingen, kan ze een
cruciale rol spelen in het oplossen van serieuze wateruitdagingen waar de
wereld mee geconfronteerd wordt”, aldus Søren Skjalm-Rasmussen.

Mijlpalen

Sinds 1967 is de SP
pomp enorm geëvolueerd. In 1982 heeft de introductie van de spline-as in pompen
voor privé watervoorziening de productietijd en het verbruik van materiaal
aanzienlijk verminderd, en in 1992 werden motoren met ingebouwde micro
frequentie omvormers op de markt gebracht. Bij de lancering van de laatste
generatie SP pompen met de naam SP7/9/11/14, werd de energie-efficiëntie naar
een hoger niveau getild. De EU vereisten voor energie-efficiëntie van
waterpompen werden niet enkel nageleefd, maar overschreden.

Er werden verschillende opties toegevoegd. Met de Grundfos
Solar Inverter (RSI) is het bijvoorbeeld mogelijk om de SP pomp aan te sluiten
op zonnepanelen en daarbij duurzame energie te gebruiken, ook in gebieden
waar er geen stabiel stroomnet beschikbaar is.

Naar schatting zijn er momenteel 1,3 miljoen SP pompen
wereldwijd geïnstalleerd. De vele nieuwe toevoegingen en opties maken van de SP
pomp een klassieker die zich nu al 50 jaar heeft bewezen en zonder twijfel een
basis blijft voor het gamma van Grundfos voor de komende jaren.