Hoe werkt de nachtinstelling?

De nachtinstelling is geactiveerd (indien dit zo is geconfigureerd) via de aanvoertemperatuur van de warmteopwekker.

Indien de aanvoertemperatuur gedurende meer dan twee uur meer dan 10-15°C daalt en

de temperatuurdaling ten minste 0.1°C per minuut is.

De pomp schakelt direct terug naar de normale modus indien de aanvoertemperatuur weer met 10°C stijgt.

De nachtinstelling werkt alleen als de pomp in de aanvoerleiding van de warmtegenerator is geïnstalleerd.