Welk minimumniveau is vereist om de pomp goed te laten werken?

De EF- en SE-pompen zijn voorzien van motoren die worden gekoeld door het verpompte medium dat er omheen stroomt. Om ervoor te zorgen dat de motoren goed gekoeld worden, moeten EF- en SE-pompen altijd geheel ondergedompeld worden in het te verpompen medium als zij draaien. Voor toepassingen waarbij dit niet mogelijk is, moet het vulniveau nooit onder de helft van de hoogte van de pomp komen.

KP- en AP-pompen hebben daarentegen motoren die van binnenuit worden gekoeld door het verpompte medium dat door de pomp stroomt. Daarom hoeven deze pompen als zij draaien niet ondergedompeld te zijn in het te verpompen medium, zodat oppervlakkig pompen tot een niveau van 3 cm mogelijk is.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati