Wanneer schakelt de MQ in?

De MQ is voorzien voor zowel een interne flowschakelaar als een externe drukschakelaar. Beide kunnen de MQ aanzetten als er water wordt onttrokken. De pomp start als

het debiet hoger is dan 0.07 m³/u

OF

als de druk lager is dan 2 bar.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati