Waarom schakelt de MQ-pomp snel aan en uit?

De zuigleiding kan lek zijn of er zit lucht in het water. Controleer of de terugslagklep aanwezig is in de zuigleiding en of deze op de juiste manier functioneert. De voorlading in het drukvat kan onjuist zijn geconfigureerd. De voordruk moet tussen de 1.7 - 1.7 bar liggen. Neem contact op met een gespecialiseerd bedrijf om deze werkzaamheden uit te voeren.