Waarom schakelt de MQ-pomp uit tijdens het draaien?

Hij kan drooglopen; de zuigleiding moet geheel gevuld zijn. De temperatuur van het medium kan te hoog zijn (> 35°C), de omgevingstemperatuur kan te hoog zijn (> 45°C), de motor kan overbelast zijn; controleer de pompas op vrije beweging, de stroomtoevoer kan te laag zijn, controleer de aansluiting. Neem contact op met een gespecialiseerd bedrijf om deze werkzaamheden uit te voeren.


    Facebook Twitter LinkedIn