Hoe kan een blokkade in een verwarmings/natlopende pomp worden verholpen?

De spanning van de pomp halen. Verwijder de schroef in het midden van het typeplaatje. De as die eronder zit, heeft een groef. Steek een schroevendraaier in de groef en beweeg de as in de draairichting totdat u de blokkade hebt verwijderd.

Moderne, zelfregulerende verwarmingspompen hebben geen schroef meer in het midden van het typeplaatje. Moderne pompen beschikken daarentegen over een antiblokkeringsvoorziening. Als er echter toch een blokkering mocht optreden, dan moet de pompkop worden verwijderd.

Pas op! Er kan heet water uit lekken. Volg de veiligheidsinstructies op zoals vermeld in de installatie- en bedieningsinstructies.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati