Is de opvoerhoogte van de pomp gelijk aan de hoogte van het gebouw?

Tegenwoordig worden verwarmingssystemen ontworpen als hydraulisch gesloten systemen. Dit houdt in dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met de hoogte van het gebouw bij het ontwikkelen van de pomp.

Bij het bepalen van de opvoerhoogte van verwarmingspompen is de weerstand van de leidingen, inclusief alle individuele weerstanden zoals die van bijvoorbeeld fittingen en bochten, de kritische factor.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati