Grundfos en stadsverwarming

24/05/2018

Stadsverwarming Grundfos toekomst

District Energy (ofwel stadsverwarming) is een actueel onderwerp in Nederland en Grundfos is hier al veel mee bezig. Zo kan Grundfos pompen leveren voor elke stadia van stadsverwarming. Momenteel krijgen ongeveer een half miljoen huishoudens verwarming via stad- of blokverwarming in Nederland. Hierbij wordt warm water aan het huis geleverd zonder gebruik te maken van een cv-ketel. Het warme water komt het huis binnen via een netwerk aan waterleidingen. De hittebron is veelal restwarmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales.

Stadsverwarming is al een hele efficiënte manier om gebouwen van warmte te voorzien, maar het kan nog efficiënter als de temperatuur in het net verlaagd wordt. Stadsverwarming wordt al meer dan honderd jaar in Denemarken en andere landen gebruikt. In plaats van elk gebouw met z'n eigen warmtebron wordt water op een centrale locatie tot een bepaalde temperatuur verwarmd en dan naar vele gebouwen getransporteerd via een netwerk van leidingen, wat schaalvoordelen oplevert als het gaat om besparingen. Als de warmte eenmaal is afgegeven in het gebouw gaat het afgekoelde water terug via het stadsverwarmingsnet om opnieuw verwarmd te worden.

Er wordt verwacht dat stadsverwarming flink zal groeien in de komende periode, mede door de aangepaste wetgeving met betrekking tot cv-ketels. Grundfos is hier al volop mee bezig en kan producten leveren voor elk stadia van stadsverwarming.

U kunt hier de whitepaper downloaden over Grundfos en stadsverwarming.