Water hergebruik in de industrie

18/05/2020

water hergebruik

Verklein uw watervoetafdruk.
In veel gebieden rond de hele wereld heeft men te maken met waterschaarste, en industriële processen dragen bij aan het probleem. De vraag naar water in de maakindustrie zal tussen nu en 2050 naar verwachting met 400% groeien, aangezien veel industriesectoren erg waterintensief zijn. Water speelt direct of indirect een belangrijke rol als oplosmiddel, koelvloeistof, was- en reinigingsvloeistof en in vele andere toepassingen.

Als reactie op de waterschaarste en stijgende kosten van schoon water en afvalwaterlozing zetten industriële installaties over de hele wereld stappen richting het hergebruiken van water. Waterhergebruik betetekent dat de afvalwater van een installatie als geheel of een specifiek proces zodanig wordt behandeld dat het weer een kwaliteitsniveau bereikt waarop het weer in kan stromen in de watercyclus van de installatie. Het hergebruiken van water voor temperatuurregeling in koeltorens is een goed startpunt, aangezien koeltorens in alle sectoren veel water gebruiken en relatief lage eisen stellen aan de waterkwaliteit, waardoor het implementeren van waterhergebruik op dit gebied een lagere investering vereist dan kernprocessen. 

Leer meer en bekijk voorbeelden van hoe Grundfos hierin voorop loopt en oplossingen biedt!