Zomeractie: Scala2

02/06/2020

Zomer Deals Scala2

Na een lange warme dag is het heerlijk om een koud glas water te drinken of een verfrissende douche te nemen.

Dan kan het knap vervelend zijn als er niet genoeg waterdruk op de regendouche of kraan staat. Gelukkig lost de SCALA2 dit probleem op.

Deze drukverhoger zorgt ervoor dat er altijd genoeg waterdruk is in huis. De Grundfos SCALA2 past zich aan, aan het gevraagde verbruik. Staan er geen kranen open, dan doet de SCALA2 bijna niks, maar gaan alle kranen open dan gaat hij harder werken.

Dat is een stuk energiezuiniger dan een pomp die alleen aan of uit kan staan.

De SCALA2 is bovendien snel geïnstalleerd en meteen gebruiksklaar!

De actieprijs voor de SCALA2 is gedurende de hele maand juni geldig  en is te
vinden bij verschillende groothandels. 

Kijk voor de actieprijzen op de flyer door op bijgevoegde link te klikken!

*Actieprijs is geldig voor het volgende Grundfos Artikelnummer: 98562862